This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 申请'AMP'推荐。

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32401, LMH6551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/959783/request-for-amp-referrals

主题中讨论的其他器件:LMH32401LMH6551

您好、TI 专家。

客户要求提供"AMP"建议。

目前、有两种 TI 产品正在使用中。

我们请求更具竞争力的产品推荐。 (价格、供应、特性)

LMH32401:

2.LMH6551:

请快速回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速回答??

    您需要提供更多的应用信息以获得有意义的答案。 如果这些器件现在正常工作、具有预期 I/O 特性的原理图可能会得到响应。 或者、如果他们只是想要更低的价格、请尝试报价。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、您好!

    我同意 Michael 的观点、没有提供足够的信息来推荐器件替代产品。 您能否澄清您的应用要求? LMH32401和 LMH6551缺少什么方面? 您提到了价格、供应和特性、以下哪一项是主要关注点?

    请注意、对于 LMH32401、这是专用放大器、我们没有提供所有相同功能的任何器件替代方案。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我会向客户充分解释。

    谢谢你。