This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:INA186正常工作过载

Guru**** 2585455 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/959200/ina186-ina186-working-normally-overloaded

器件型号:INA186

您好!

当电流小于10mA 时、我需要测量电流。 通常情况下、电流为1安、但当电流值大于10mA 时、无需进行测量。

例如:

Rsense = 0.05 Ω
INA186A4:增益200V/V
Vs = 5V

1A 时:输出电压=0.05*1*200=10V (过载)
10mA 时:输出电压=0.05*0.01*200=100mV

INA186在大部分时间内是否可能过载?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo、

    它的工作原理是低于绝对最大额定值。  我看到两个问题。

    1) 1)当值从过载到 INA186的正常运行范围时、可能需要一些时间来克服 饱和状态。  这可能不是问题。

    2) 2)大部分时间处于饱和状态运行可能会使 INA186降级速度比正常速度快得多。  我需要验证这一点、因为它取决于输入器件、我将对此进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    感谢您的评论。

    1) 1)当值从过载到  INA186的正常运行范围时 、可能需要一些时间来克服 饱和状态。  这可能不是问题。

    克服过载的时间不是问题。 数据表中给出了有关80uSeg 的时间。

    2) 2)大部分时间处于饱和状态运行可能  会使 INA186降级速度比正常速度快得多。  我需要验证这一点、因为它取决于输入器件、我将对此进行研究。

    如果饱和使芯片退化、我需要采取不同的方法。

    此致、
    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴勃罗

    回顾一下您的问题、我认为我错过了10V、它是输出电压、而不是输入。  对于50mV 输入、我认为它不会使输入级降级。  我仍然有人以任何方式对其进行验证。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴勃罗

    我确认过驱动输入以进行正常操作不会出现问题。