This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6526:PWM 输入 TEC 驱动器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6526, DRV594, DRV595, DRV592, DRV593, DRV591, OPA2192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/962324/lmh6526-pwm-input-tec-driver

器件型号:LMH6526
主题中讨论的其他器件: DRV594DRV595DRV593OPA2192

您好!

我们的客户正在寻找 H 桥 TEC 驱动器放大器、在200Hz 0V 至3.3V PWM 输入范围内驱动至少3A、3V+/-1.8V 的输出电压。 但是、我不确定 LMH6526是否支持此应用、如果 LMH6526或其他器件满足客户的要求、您能为客户提供帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toshiro、您好!

    LMH6526不适用于此应用、只能提供600mA 的最大输出电流。 将螺纹移动到相应的产品线。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toshiro San、

    如果您正在寻找集成 TEC 驱动器解决      方案、请查看 DRV591、DRV592、DRV593、DRV594或 DRV595驱动器。  这些产品由其他团队提供支持、我必须在您做出决定(或者您可以自己提交查询)后将您转接到团队。   

    如果您正在寻找分立式 TEC 驱动器解决方案、我们可以在这里为您提供帮助。 请指定您的设计要求。  

    根据您提供的应用信息、我将在下面进行总结。  

    H 桥 TEC 驱动架构。  

    2.加热或冷却要求至少3 Adc。

    驱动电压为+/- 1.8Vdc 至+/-3Vdc 或+/-1.2Vdc 至+/-3.0Vdc (待定)

    4.控制器加热或冷却、PWM (0-3.3V)输入信号高达200Hz。  (一对 H 桥负责加热、另一对负责冷却)。 我猜一个 PWM 通道将通过 LPF 并用于控制加热设定点、而另一个 PWM 通道将通过 LPF 并用于控制冷却设定点。  

    5.请列出其他设计要求,例如如何控制 TEC 温度、TEC 模块冷却(单 TEC 级?)、温度工作环境、控制精度、TEC 加热/冷却温度范围、工作湿度、加热或冷却速率等。

    成本(待定)

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toshiro San、

    由于您尚未向我们提供详细的设计要求、下面的设计概念是 TEC 控制器以分立式格式呈现的外观。 原理图中的组件未最终确定、这只是一个 TEC 设计概念。  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond San、

    非常感谢您的建议。 我已经检查了 DRV593、DRV594和 DRV595、但这两款产品似乎都不符合我们的客户要求。 客户在以下控制方案和规格中需要 TEC 驱动器。

    在珀耳帖器件上施加+/-1.8V 电压。

    最大驱动电流至少为2.5A、越高越好。

    由0-3.3V 200Hz PWM 信号控制。

    小尺寸解决方案是最佳选择。

    在研究您的反馈后、分立式解决方案看起来是我们客户所期望的解决方案、以防 Vtec 电压设置为1.8V。

    我将展示这个原理图、并询问他是否要这样做。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toshiro San、

    根据您的小尺寸要求、我进行了一些组件更改、并查看它是否符合客户的要求。  

    我选择了采用 SO-8封装的 H 桥、它应该会使电路变得相当小。 只有两个 IC、OPA2192和 DMHC3025LSD +反馈和补偿组件。 这仍然是一种概念设计、但它越来越接近满足您的要求。  

    https://www.diodes.com/assets/Datasheets/DMHC3025LSD.pdf

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助。  

    我们正在讨论离散解决方案、但他决定采取另一种方法。

    感谢您的快速响应。

    此致、