This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA139-Q1:RG1的容差

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: INA139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/964042/ina139-q1-tolerance-of-rg1

器件型号:INA139-Q1
主题中讨论的其他器件:INA139

您好、先生、

我对此器件有一些疑问、需要您进行验证。

1. 如果在电源接通之前输入模拟输入信号,是否有问题?

内部  电阻(RG1)的电阻容差值是多少?

  RG1值偏差导致的温度偏差百分比是多少?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您深入了解该论坛。

    1. 如果在器件电源接通之前有输入信号、则器件不应损坏。

    2. 我需要与设计人员核实、但连接到输入端的内部电阻通常在图中所示值的15%以内、而由于修整、两个输入端之间的容差非常小。  您为什么需要了解这一点?

    我还将与我们的设计团队核实温度、但我可能要披露的最常见问题是跨导与温度以及偏移与温度的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的回答。

    这些问题来自我们的客户、我将确认他想要与   他一起获取这种耐受性信息的背景。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我收到了我们的一位设计人员的反馈。  15%不适用于此架构。  电阻容差可根据跨导规格确定、最坏情况为+/-1%。  对于由 RG1导致的温度偏差、典型值为+/-10ppm/C、最大值为+/-25ppm/C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick ,

    谢谢你。

    客户将使用 INA139制造电流检测电路、
    所以他问这个问题、因为为了计算电流检测的精度、内部电阻偏差是重要参数。
    Q1 Q1、是否可以在上电前频繁(在几天内)向 INA139 μ s 输入模拟信号?
    换言之、这种情况下的耐用性。

    此外、VSENSE 的电压变为约13.5V、
    但在应用13.5V 的状态下、在电源之前流动的暗电流是多少?
    因为这是计算电池所需的信息

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    因此、我与一名设计工程师交谈、他说只要它处于建议的工作条件内、就不会出现问题。  但是、正如您所知、Vs 将低于建议的条件、这会将运行置于建议的条件和绝对最大条件之间、这与 ABS 最大值表下方关于可靠性的注释有关。 根据我们的设计工程师、我们没有任何此类情况的可靠性统计数据。  要确定可靠性、需要在工作台上进行调查。

    如果您的条件(VIN+)-(VIN-)=13.5V、违反了绝对最大差分规格2V。  如果 VCM=13.5V、当器件未通电时、电流低于我的万用表分辨率(<1uA)。