This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333-HT:裸片信息

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/960886/opa2333-ht-bare-die-information

器件型号:OPA2333-HT

您好!

我想澄清数据表第4页上的裸片尺寸图。  38 µm 从芯片尺寸扩展了什么?  这是划线长度吗?

此外、在表2中、A、B、C 和 D 表示什么? 这是 µm 从 焊盘的焊盘之后的裸片边缘算起、并且 A = x min、B = y min、C = x max 和 D = y max 吗?  

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    μ 38µm 通常是指裸片的边缘、穿过接地环到裸片的有效区域。

    字母字符指从芯片边缘到接合焊盘边缘的方向。 例如、a 表示从芯片边缘到每个接合焊盘左侧的距离、请注意 接合焊盘1、2、3和4的 A 距离大致相等。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    还有几个问题。  您的"芯片边缘"是否指下图中红色箭头所示的边缘、而点(0、0)是内部矩形的左下角。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    根据我当前 的审核、 表格中提供的数字不包括"红色箭头"突出显示的距离。 例如、到焊盘1侧 A 的距离大约为21.20um。 如果包含"红色箭头"定义的距离、则需要大于38um。

    此致、

    Joseph