This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818:电压轨泄漏和输入噪声

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/964722/opa818-voltage-rail-leakage-and-input-noise

器件型号:OPA818

我最近根据 OPA818数据表中列出的设计设计设计了一个跨阻放大器、该放大器利用电源轨上指定的精确电容器值和反馈引脚上为100 kΩ 增益设计的电阻器值。 在测试了产生的电路后、我注意到在施加0A 电流时出现了奇怪的输出、发现在没有输入电流的情况下、输出电压大约为50mV。

在检查电路上的所有内容后、我在自己的电路板上设置了一个 OPA818放大器、但未附加任何组件、并在正负输入引脚的负输入端看到10MΩ Ω 电阻。 虽然对于大多数应用而言、这是极高的、但我使用的是 PA 刻度上的输入信号、这会在放大电路的前端造成大量的输入噪声、从而使我设计的放大器无用。 OPA818 1µA 2.2nV/√Hz 和3fA/√Hz 的极低输入噪声、这是我购买产品的原因、但我看到的输入噪声大约为100pA μ V。

是否有任何方法可以提高此输入噪声级别? 我是否遗漏了极其重要的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenneth、

     您在解释设计时参考的是数据表中的哪个图? 您能否发送电路原理图? 您是否还能够共享您的设置/电路板?

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼斯

    互阻抗设计的等效输入电流噪声远不止是电流噪声项-输出噪声通常由输入电压噪声主导、从而为输出提供峰值增益。  

    互阻抗设计和完整噪声表达式在此演示中、假设后置滤波器的频率小于反馈极点频率、则可以简化此处的噪声表达 式、这是个好主意。  

    e2e.ti.com/.../5050.Transimpedance-design-flow-using-high-speed-op-amps.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIMA、

    首先、我不小心单击了问题已解决、而不是回复、似乎我无法关闭它、所以我们现在就这样做了。

    数据表中此处显示的原理图是我基于原始电路的原理图。 我也使用了数据表中指定的适当电源去耦。 我的电路设计中唯一的区别是反馈电容器之间的接地。 我的电路没有这个接地、它只有一个与电阻器并联的反馈电容器。 您是否希望该接地对输入噪声有利? 此外,由于东北地区的风暴,我无法拍摄原理图,因为我无法进入实验室,但我相信,你可以用我的话说实际的手作是有声的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    此处使用 T 网络的原因在数据表的第9.2.1节中进行了详细说明。

    我猜您的电路会因为接线不当而振荡、这是导致噪声增加的原因。

    您的检测器电容是多少? 您所需的带宽是多少?

    Kai