This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA223:在一个读取周期内读取多个寄存器

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228, INA223, INA228-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/965283/ina223-read-multiple-registers-in-one-read-cycle

器件型号:INA223
主题中讨论的其他器件:INA228INA228-Q1

大家好、

您能帮助我们客户提出以下问题吗:

在 I2C 中、对于存储器器件、如果从主器件读取一个存储器位置后、ACK 和时钟继续、则存储器器件会提供下一个存储器位置的数据。

等等、直到整个存储器页面被读取。

对于 INA228、顺序读取多个寄存器似乎是不可能的。

必须为每个寄存器发出新命令。

PL 检查是否可以在一个读取周期中读取多个寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA223只有一个寄存器。

    为了在不进行写操作的情况下重复读取同一寄存器、INA228-Q1不会在读取后更新寄存器指针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    感谢您使用 TI 论坛。  Clemen 是正确的、因此、如果要读取另一个寄存器、然后读取从最后一个读取的地址、则需要首先写入寄存器地址指针。