This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:反馈电阻器限值

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541, TINA-TI, THS4551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/958251/ths4541-limits-of-feedback-resistor

器件型号:THS4541
主题中讨论的其他器件: TINA-TITHS4551

我们打算在具有200欧姆输出阻抗的混频器和具有高阻抗输入端接(>=1千欧)的 ADC 之间以差分至差分配置使用 THS4541。 混频器的端接电阻应为200欧姆。 放大器应在3.3V 下运行、电压增益为16、大信号带宽为10MHz。 由于放大器在 G = 2和 Vout = 2Vpp 时指定的大信号带宽为300MHz (THS4541数据表第8页)、因此放大器增益带宽积应足以满足我们的应用需求。

为了将放大器输入与混频器输出匹配、需要 Rg 为100欧姆。 要获得16欧姆的电压增益、得到的 RF 值为1600欧姆。 但是、在数据表中、提及的最大 RF 仅为499欧姆(第43页、47页)。

我们的问题:我们是否可以预期该设计符合我们的需求(G = 16、B = 10MHz)、或者在维持该放大器的增益带宽积方面、射频是否存在任何实际限制、例如稳定性问题? 我们知道输出噪声升高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么不运行 TINA-TI 仿真?

    THS4541 TINA-TI 参考设计(修订版 B)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该数据表中的许多数据表都是单端到差分的、其中的计算包括 FDA 特有的有源输入阻抗效应-这就是表6的来源、其中我生成的 RF 固定为402欧姆。  

    如果您的应用的每侧电阻匹配为100欧姆、RF = 1600欧姆时、每个混频器的输出电阻为100欧姆、则其噪声增益为9。 由于 GBP 约为800MHz、因此您将获得<100MHz 的闭环带宽。 它将工作、并超过您的10MHz 目标。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您可能需要考虑在非常高的频率下的混频器输出阻抗-如果它开始增加、您可能会遇到稳定性问题-那么、 使用该补偿方法、使用两个反馈电容器、然后在输入端使用一个电容器、在独立于混频器输出 Zo 的较高频率下将噪声增益成形一位。 作为 THS4551数据表图71中衰减器讨论的一部分、我展示了这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    感谢您的回复。 电路的仿真表明、在电压增益为16时、小信号带宽和大信号带宽都仍然接近100MHz (远远超过我们的需求)、并且电路是稳定的。

    关于混频器输出阻抗:在混频器和放大器之间、我们有一个 LC 低通滤波器以分流电容器结尾。 因此、放大器看到的源阻抗在非常高的频率下收敛为零。

    网络冲浪者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、滤波器 Z 在较高 F 时变为零是理想的、您应该没有问题、