This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301-Q1:AMC1301-Q1和 AMC1302-Q1之间的差异

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/965175/amc1301-q1-the-difference-between-amc1301-q1-and-amc1302-q1

器件型号:AMC1301-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1300B-Q1

您好!

我想问、在向客户推荐产品系列时、AMC1301Q1和 AMC1302Q1之间的主要区别是什么?应该强调哪些特性? 此外、我在 TI.com 上查看的价格是 AMC1301Q1高于 AMC1302Q1、这是主要原因、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    线性输入电压范围不同、+/-50mV 与+/-250mV。 因此、输入阻抗也是如此。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    请阅读此白皮书、了解隔离式放大器和调制器的简介。  

    AMC1301Q1是一款较旧的器件、而我们的重点是推广具有相同+/-250mV 输入的 AMC1300B-Q1。 我将离线联系您以继续讨论。