This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2991:OPA2991输出问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/959843/opa2991-opa2991-output-question

器件型号:OPA2991

大家好、

我在数据表中看到如下所示:

为什么输出电压仅显示为 V+-10V。

这是否意味着输出电压只能达到 V+-10V?  但规格为 Vs=40V、因此输出电压应达到+/-20V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    在电源电压为+/-20V 的情况下、25°C 时的最大输出电压为

    输出电流为零时为+20V、

    输出电流为35mA 时为+19V、

    输出电流为65mA 时为+18V、

    80mA 输出电流时为+17V、

    等等。

    该图只是在+10V 输出电压下结束、因为该曲线会进入较高输出电流的短路电流状态、而该输出电流远不符合指定的标准运行。 但当然、随着输出电流的进一步增加、输出电压将进一步降低。 最后、当您将 OPA2991的输出引脚短路至0V 时、静态短路电流将流动。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    如果我的电源电压:V+=5V;V-=-10V、该怎么办?

    那么它的输出范围是多少。 +/- 7.5V 或-10~+5V? 后一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    输出范围为-10V...+5V、然后:

    输出电流为零时的输出电压为+5V、

    输出电流为35mA 时、输出电压为+4V、

    静态短路输出电流时的输出电压为0V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    Kai 正确。

    谢谢 Kai!

    -Tim Claycomb