This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074H:短路电流

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TL074, TL074H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/962905/tl074h-short-circuit-current

器件型号:TL074H
主题中讨论的其他器件:TL074

这里有一些有关短路电流的问题。  

在数据表中、有短路保护? 什么是保护? 热分流器关断?

2.短路保护的限制是什么?

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这是一个简单的电流限制:

    在短路情况下、输出级进入 B 类运行、只有一个输出晶体管传导所有短路电流。 当涉及的64R 电阻器上的压降超过2 x 0.65V = 1.3V 时、会在中设置输出电流限制。 然后、左侧的两个晶体管开启并限制输出晶体管的基极发射极电压。 因此、输出电流可能会上升得更长、并且会受到限制。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    TL074H 是一种新设计、与传统的 TL074电阻方法相比、电流限制是有效的。

    绝对最大值表的注2中提到了短路限制。 接地短路(中间电源)、一次仅一个通道。

    我不知道过热关断。 如有可能、应避免短路。 通常可以承受不太可能发生的罕见故障、但不应成为正常运行的一部分。

    下面是 VOH 和 VOL 输出电压损耗的示例数据、显示了电流限制  

    六个不同的 Vs (电源电压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供电流限制图。 我对您的回答有几个问题。

    1.在您说电流限制是有效的时、有什么有效的方法? 与电阻式方法相比、有源方法有哪些优势?

    2. TL074H 中是否有过热保护? 如果是、过热的触发阈值是多少?

    3.在 d/s 的注释2中、这意味着 只 允许一个通道 OPA 短接至接地。 如果一个封装中 有多个通道 OPA 短接至 GND、该怎么办?

    此致

    Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    1) 1)在中感测到有源限制电流、并降低输出晶体管驱动以限制电流。 这将提供更明确的电流限制。 电阻电流限制随电阻器的电压变化。

    2) 2)数据表中没有提到 OTP、我在一些简单的过载测试中没有看到它。

    3) 3)关键思想是不使芯片过热。 5V 电源下的两个短路比40V 电源下的一个短路更少。 功耗为 IOUT * V、其中 V 是拉电流的[V+- VOUT]、而 V 是灌电流的[V-+ VOUT]。