This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM747:LM747J/883的热阻(θja Ω、θjc Ω)

Guru**** 2582155 points
Other Parts Discussed in Thread: LM747

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/957952/lm747-thermal-resistance-ja-jc-of-lm747j-883

器件型号:LM747

你(们)好

您能告诉我 LM747J/883的热阻(θja、θjc)吗?

  我在数据表中没有找到 LM747的热阻。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chino-San、

    我申请了一个新的热模型、这个过程需要2天到2周的时间。 平均为1周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中国-圣

    模型结果就绪。 该数据基于使用器件构建材料的仿真热模型。 此数据不属于数据表的一部分、仅供参考。

    Theta JA-High K:88.5 C/W
    Theta JC,顶部:41.6 C/W
    Theta JB:76.0 C/W
    PSI JT:35.0 C/W
    PSI JB:71.1 C/W
    Theta JC,底部:22.6 C/W