This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV344-N:LMV344和 LM344-N 之间的差异

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV344-N, LMV344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/959626/lmv344-n-difference-between-lmv344-and-lm344-n

器件型号:LMV344-N
主题中讨论的其他器件: LMV344

大家好、

除了 ESD 额定值外、您能告诉我 LMV344和 LMV344-N 之间的区别吗? TI.com 中的价格不同。  

N 的名称规则是什么?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的 LMV344是 National Semiconductor 的 LMV 的克隆版本 ‍344.

    当 TI 购买 NS 时、通过向 NS 器件添加-N 后缀来解决命名冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    那么、它们之间的区别是什么? 实际上、他们在 TI.com 中的价格不同、但功能相似。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一相关的差异是原始制造商。 TI 的 LMV344旨在尽可能减少与 NS 的 LMV 的差异 ‍344.

    LMV344-N 的销售仅用于支持旧 NS 客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    为什么不查看数据表以了解有何不同? :-)

    我注意到、例如、绝对最大额定值也不同。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    它们是类似的预成型器件。 但它们并不相同。 在大多数应用中、预期会获得相同的结果。