This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A2仿真模型

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7322, LM4991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/955427/tpa6211a2-simulation-model

主题中讨论的其他器件:LM7322LM4991

很抱歉、如果我太晚了、我必须完成其他任务、然后才能返回到该仿真。
我已经尝试了建议的模型(新的、空文件、只是您的模型 A 电源和信号源)、但出现了问题:

电路:* E:\Documentti\LTspiceXVII\lib\sym\autogenered\draft1.asc

错误:节点 U1:I0:I0:I21:1:102悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I0:I21:1:RA
错误:节点 U1:I0:I0:I19:1:102悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I0:I19:1:RA
错误:节点 U1:I0:I0:I19:1:302悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I0:I19:1:RC

U1:i0:i0:vprobe1b:缺失值、假设为0V @ DC
U1:i0:i0:vprobe2b:缺少值、假设为0V @ DC
U1:i0:i0:vprobe2a:缺少值、假定为0V @ DC
U1:i0:i0:vprobe1a:缺少值、假设为0V @ DC
U1:i0:i0:vprobe4:缺少值、假设为0V @ DC
U1:i0:i0:i32:vprobe:缺少值、假设为0V @ DC
针对.op 点的直接牛顿迭代成功。


如果我成功使用此模型、我将告诉您。

此致、Roberto

PS:我已经尝试过其他型号、没有任何问题、例如 LM7322。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    我将您的帖子拆分为一个新主题、因为这与 LM4991不再相关。

    我可以看一下您收到的消息、但您似乎在 LTSpice 中尝试过这种情况、您在 PSpice 上是否有相同的结果?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    自上次通信以来已经有一段时间了:仿真此器件时是否仍有问题? 您是否能够在 PSpice 上进行仿真?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我认为软件太多、我只在 LTSpice 中尝试过、但无法运行此仿真。 TI 的其他模型运行顺畅、我无法捕捉到差异。 最后、我使用了一个连接为平衡输出的通用(单路)运算放大器。  

    总之、非常感谢您、此致、

    Roberto