This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8640:最小电流感应是什么?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8640, INA293, INA190, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/964459/lmp8640-what-is-the-minimum-current-sensing

器件型号:LMP8640
主题中讨论的其他器件: INA293INA190INA186

你好!


附加电路中的最小电流感应是什么?
您能否检测到1[mA]的电流?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gwanwoo、您好!

    LMP8640输入失调电压的最坏情况是1.2mV,这意味着相对于0.005R 分流器的误差电流为0.24A:-(

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!
    感谢您的回答。

    我还有2个问题。

    它应该检测0.1mA 至4A 的电流。
    它应该检测0.1mA 至0.4A 的电流。
    您是否有任何推荐的解决方案?
    我希望推荐的解决方案与 LMP8640类似。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关宇  

    由于 Kai 在上面提到的失调电压、使用 LMP8640测量低至该电流量将具有挑战性。 您可以设置分流器、使其最大化您的满量程范围以提供帮助、但这在低端仍然很重要 您可以通过查看器件的满量程范围并向后工作到分流器来实现这一点。 例如、研究 G=20V/V 型号和5V 的 Vs、如果器件的最大输出为4.95V、然后除以增益、我们可以看到最大输入感应电压为247.5mV。 因此、对于4A 测量、我们可以选择的最大分流器为61.8mΩ Ω。 显然、电阻器的值不存在、因此我将选择下一个56mΩ Ω 的最低标准值。 该值可056Ω 我的测量范围、但在 Kai 提到过的整个温度范围内的1.2mV 失调电压情况下、在100mA 时、生成的感应电压仍然仅为0.1A*。Δ V = 5.6mV、这意味着1.2mV 失调电压会在我的测量中注入21%的误差。

    您是否需要测量标度下端的精度? 如果是、您能否分享您对 LMP8640的看法? 也许我可以推荐具有更佳失调电压的器件、以便在该范围的下端实现更高的精度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    感谢您的回答。

    请推荐另一种更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关宇

    考虑到这是一个更高的 BW 部分、我建议查看 INA293。 我将您所需的测量范围放入 INA293产品页面上的误差计算器中、并呈现了以下曲线。 使用我在上面讨论的相同情形、您可以看到、该器件在您提到的整个范围内表现出小于1%的误差。 如果这是可接受的误差裕度、那么它很可能适用于上述两种感应条件:

    如果您不需要带宽、我还建议查看 INA190或 INA186。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。