This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6001:传播延迟

Guru**** 2505835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/963651/tlv6001-propagation-delay

器件型号:TLV6001

我想知道该运算放大器的传播延迟。 数据表中未列出该值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您为什么需要此值? 您是否将此器件用作比较器?

    对于任何可用频率下的正弦波、传播延迟都远小于周期长度。 (图13…15似乎意味着传播延迟为负值、但我想实际器件不包含时间机器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jensen:

    请显示原理图并告诉我们输入信号。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jensen:

    放大器数据表未讨论传播延迟、因为该术语通常用于数字器件、而运算放大器专为模拟应用而设计。  如果您将放大器用作比较器、我想您可能会这样做、那么该术语更有意义。  但是、它将取决于您的定义。  如果您将传播延迟定义为从50%输入到50%输出的时间、则它将取决于您的电源。  如果您需要信号完全稳定、那么它也将取决于放大器的负载方式、因为这将决定输出稳定性。

    如 Kai 所述、如果您可以让我们了解如何定义传播时间以及有关输入和原理图的一些详细信息、那么我们可以为您提供更好的答案。  但是、我现在可以告诉您、对于比较器应用、放大器的速度将在很大程度上依赖于压摆率规格。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jensen:

    如果您仍需要有关此问题的帮助、请告知我们。  您的放大器可能正在用作比较器。

    如果我们没有收到您的回复、我将假定问题已解决。

    此致、
    Daniel