This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9022:SPICE 模型查询

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/960900/tlv9022-spice-model-inquiry

器件型号:TLV9022
主题中讨论的其他器件:PSpice for TI

您好!

我不确定这是不是一个合适的论坛,但客户已经下载了 PSpice for TI 仿真工具,并在原理图上放置了一个晶体管(Q1breakN)。 请参阅下面的原理图。 他右键单击晶体管并选择查看与其关联的 PSpice 模型。 他很惊讶地看到 PSpice 文件 tlv9022.lib 打开。 他对 TLV9022执行了相同的操作、并打开了相同的 tlv9022.lib 文件。   似乎 TI 已将错误的 PSpice 模型文件附加到 Q1breakN。  

尽管当他使用 QbreakN 晶体管测试电路时、它实际上可以正常工作。 尽管相关的 PSpice 文件用于 QbreakN 晶体管是 tlv9022.lib、但仍是如此。 我附上 Q1breakN.OPJ filee2e.ti.com/.../QbreakN.zip

他想知道这是如何发生的、以及如何纠正这种情况?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我们正在上传 TLV9022的新模型。 我不确定 QbreakN... 感谢您附加 PSpice 文件。 我将看一下这件事、看看发生了什么。

    我将在业务12/3结束前再次与您进行洽谈。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    在修复此模型碰撞的过程中、我们有针对此问题的权变措施。  

    如果原理图没有调用 TLV9022,而只调用 QbreakN 模型,解决方法是从仿真配置文件中删除 nom_pspti.lib,或将其更改为“添加到设计”:

    现在、右键单击原理图中的 QbreakN 器件、将显示破孔.lib。

    我希望这能解决这个问题。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joe!

    希望能尽快解决模型碰撞问题。

    艺术