This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:ALERT 输出不响应

Guru**** 2787555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/964946/ina226-alert-output-does-not-respond

器件型号:INA226

您好、TI 团队、

我的警报功能有问题。
寄存器06h 中的值= 0x8000、SOL 有效
寄存器07h 中的值= 0x2328 (警报限值)
如果超过当前值、则不会发生任何情况。
我出了什么问题?

此致
Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wolfgang、

    我有两个问题。

    1)配置寄存器00h 的值是多少=  

    2)当您读取并联电压寄存器01h=时、您读取的值是多少

    我要求的原因是确保配置正确且连续、或者您是否触发测量。  另一个原因是验证寄存器的测量值是否超出限制。  我看到您在透明模式下使用它、那么警报条件是否也是连续的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

    感谢您的快速回答!

    在这里、我的答案是:

    1) 1) Config-Reg 00h 的值= 4127h

    2) 2)分流电压寄存器01h 的值介于23FFh 和243Fh 之间(因此电流高于2328h 的限值)

    是的、报警条件处于连续模式。 这是问题吗?

    此致

    Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wolfgang、

    警报引脚上是否有上拉电阻?  您是否期望低电平有效?  我根本看不到您的设置问题。   

    当没有报警时、您应该会看到高电平;当报警时、您应该会看到低电平。  

    我将尝试重复一下、看看我是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

    好的。

    但我忘记了说我可以测量输出信号、但遗憾的是、它不在警报限值寄存器的限值。
    当我将限值设置为小得多的值时、我会得到一个信号、例如1328h。

    此致

    Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔夫冈

    我尝试过这个,我得到了预期的结果。  我在提供的软件中使用了 INA226EVM、并在 VIN+和 VIN-引脚上施加了电压、以创建分流输入的差分电压。  以下是无报警条件和报警条件。  GUI 显示同样位于 INA226EVM 上的警报信号、同时还点亮了 LED。 还显示了寄存器读取。

    寄存器06h 是否按预期变化?  此器件的警报引脚的输出驱动是否存在问题。  是否已损坏?

    无报警条件

    报警条件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

    我还认为警报输出可能有缺陷。
    我将使用另一个 INA 对此进行测试。
    感谢您的支持。

    此致

    Wolfgang