This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302:AMC1302 - BLDC 电机 HV 电源

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302, AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/964808/amc1302-amc1302---bldc-motor-hv-supply

器件型号:AMC1302
主题中讨论的其他器件: AMC3302

您好!

在 BLDC 电机电流感应应用中使用 AMC1302进行相电流测量时、可使用的 HV+的最大电压是多少。

我们是否可以使用20Khz PWM 开关。

此致

苏布拉马尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subramani、

    器件的绝对最大额定值见表 6.1绝对最大额定值。

    在进行同相测量时、需要为器件的高侧提供用于跟踪相位测量的电源。 这可确保输入电压在共模电压范围内。 如果这是一项挑战、我建议查看 AMC3302。 该器件具有类似的模拟特性、但包含用于为高侧供电的集成式直流/直流转换器。  

    在高侧和低侧之间的绝对电压幅度方面、该值由1500Vrms 的工作电压定义。

    如果您要开始使用隔离式放大器、本白皮书可能有助于:  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex、

    此致

    苏布拉马尼