This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:电流测量范围

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/964312/ina240-current-measurement-range

器件型号:INA240

您好!

我未成功确定 INA240电流感应放大器的测量范围。 灵敏度(mV/A)也是多少?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    INA240的测量范围不是固定的、因为这不是放大器的属性、而是所选的分流电阻器和器件的增益型号。 您选择的分流器将影响满量程范围、折衷是曲线满量程范围末端的热挑战、而随着偏移和偏置电流影响开始主导测量、曲线底部的精度挑战也会影响。  例如、如果我选择20V/V A1型号和100mΩ Ω 分流器、在理想情况下、我能够在输出饱和前测量高达2.5A (.1*2.5*20=5V 输出)。 但是、如果我将分流器更改为10mΩ Ω 分流器、那么我现在可以根据相同的公式测量高达25A 的范围。 然而、我在上面解释的热性能和精度结果在这些情况中都是非常不同的、因此需要做出设计决策来找到最佳运行点。  

    关于灵敏度问题、INA240的灵敏度不是以 mV/A 为单位、而是以 V/V 为单位的增益 这是因为该器件在其输入引脚上寻找感应电压、然后通过所选的值来确定输出电压。 为了能够确定灵敏度水平、需要选择分流电阻值、这由设计人员决定。 输出电压由公式 VOUT = R_SHUND*I_LOAD*GAIN 给出,因此我相信如果您想创建灵敏度表达式,只需将所选增益乘以分流电阻器的所选值即可。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。