This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低温温度下的电源电流降低

Guru**** 2512525 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/963570/decrease-in-supply-current-at-cryogenic-temperature

主题中讨论的其他器件:OPA350

尊敬的团队

我正在研究低温(T<150K)下的 CMOS 放大器。 数据表(例如 OPA350)规定了在较低温度下电源电流会降低。 我的实验室测试证实了这一点。 不过,我不明白为何会发生这种情况。 根据我的理解、MOS 的载波移动性在较低温度下会增加、因此电源电流应该会更高?  

希望您能对该主题有一些有趣的想法! 1980-1999年撰写的许多论文都指出 CMOS 放大器在寒冷条件下的电源电流会增加。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 CMOS 不确定、但您可能会发现这很有趣、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、

    我已经看到过这个。  

    但这并不能解决功率为何降低的问题。  

    -Jempi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jempi、

    在双极输入运算放大器中,增益带宽积 GBW=gm/(2*π*cc),其中 gm =Itail/VT 和 vt =kT/q

    因此、为了使带宽在整个温度范围内保持恒定、gm=Itail/(kT/q)必须保持恒定、因此 Itail~T (PTAT 电流)–Ibail 电流偏置输入差分对的设计使其与绝对温度(PTAT)成正比。  出于类似的原因、在 CMOS 运算放大器中、为了使带宽在整个温度范围内保持恒定、输入差分对的电流偏置会随着绝对温度 T[K]的增加而增加、从而在较低的温度下降低。