This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:闪烁噪声

Guru**** 2824105 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS127L01, OPA211, THS4561, OPA1637, LME49724

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/963447/ths4551-flicker-noise

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件: ADS127L01OPA211THS4561OPA1637

您好!

我们的客户正在使用 THS4551为 ADS127L01开发宽带前端。

它们在 THS4551输出引脚上甚至在输入引脚短路时都观察到闪烁噪声、Gv = 0dB 时为30uVpp 随机阶跃噪声。

持续时间是器件的1秒至10秒周期。 大约30%的器件具有该闪烁噪声。

THS4551的额定噪声密度为3.3nV/rtHz、但未指定闪烁噪声级别。

30uVpp 随机噪声是 THS4551性能的预期水平。

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Mochi、  

    物理器件的爆音噪声发生率很低、您在这里看到。 有一次、有一个有限的时间屏幕用于此操作、但情况可能不再是这样。 爆音噪声通常不是由任何人指定的、直接 ADI 公司也会提供、但他们不会对其进行描述。  

    我在2020年7月的 AudioXpress 杂志上发布了一个升级版0.1Hz 至10Hz 的带限高增益放大器用于此测试。 我们偶尔会在这里对这些问题进行 e2e 讨论。  

    e2e.ti.com/.../Popcorn-noise-pictures-from-e2e.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便提一下、Mochi、这里是升级后的低频噪声前置放大器-使用斩波器、因此前置放大器级本身中没有1/f 或爆米花。  

    e2e.ti.com/.../Updated-filter-design-0.1Hz-to-10Hz-OPA388-2019-model-for-article.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的快速回复、并确认是爆音噪声。

     

    对于交流信号前端、HPF 是一个不错的选择、此时终端设备是直流宽带测量设备。

    在这种情况下、我希望另一种权变措施是只需选择较低的爆音器件。

    您是否建议在 TI 产品系列中使用较低爆音噪声的放大器?

    CMOS 顶部低噪声差分放大器将是不错的选择。

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了解决替代问题、完成设计目标将会很有帮助

    电流电路将是一个起点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们的客户不愿意向公共论坛披露他们的电路。

    他们不想找到闪烁噪声级别指定的放大器、而是像 OPA211数据表一样、在 f=0.1-10Hz、80nVpp 时有电压噪声规格。

    我们能找到这样的器件吗?

    或者是否可以购买闪烁噪声屏蔽等级 THS4551并额外收费?

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.1Hz 至10Hz 噪声与爆音噪声不同

    我只能说 THS4551工艺有爆音噪声、不同工艺的 FDA 包括 THS4561、OPA1637或 LME49724、但我无法确认这些工艺是否有爆音。  

    3.筛查? 嗯、我给了您要使用的测量电路、经销商可能想将其作为工作台屏幕引用吗? 对于 ATE 设备来说、10秒是一个很长的时间、需要等待弹出窗口。 他们说的是什么量、一年100个部件不会太多、每月10万个部件可能很贵。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    我们的器件经过测试、可尽可能合理地消除噪声、但由于爆音噪声的随机性质、可能会出现这些问题。 您是否能够离线与我分享您的原理图? 将向您发送一条直接消息、以供进一步讨论。

    最棒的

    Hasan Babiker