This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找电流监控器 IC:1mA - 40A @ 1mA 分辨率

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/959599/look-for-current-monitor-ic-1ma---40a-1ma-resolution

主题中讨论的其他器件:INA228-Q1

您好、E2E、

我们正在寻找电流监控器 IC、以1mA 的分辨率监控1mA 至40A 的电流。

请提供建议。

~Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    查看 IN229-Q1和 INA228-Q1。  它们当前处于预览状态、您可以查看样片。