This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA462:OPA462加热

Guru**** 2767535 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA462, OPA462EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/958974/opa462-opa462-heating

器件型号:OPA462

大家好、

客户向 OPA462提供170-180V 电压、器件变热。 每当他降低电源电压时、器件都会冷却。 在检查器件的静态电流时、它消耗2mA 电流、这意味着180V x 2mA = 0.36瓦的热量。 他没有将散热焊盘接地、因此除了器件的 V-之外、没有从器件到电路板的热路径。  

通过查看 OPA462EVM 用户指南第11页的 PCB 布局、可以看到散热焊盘似乎也没有接地。 请确认吗?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    焊盘必须连接到 V-、而不是接地平面。 顶层的小型、接地隔离式、本地 V-平面可能会大有帮助。 4层电路板设计可进一步增强冷却能力:-)

    Hhm、我有点惊讶 EVM 似乎没有这样的本地 V 平面、尽管有足够的空间来进行这种简单但非常有效的冷却测量。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我参与了 OPA462 EVM 的开发、刚刚查看了 Altium 文件、了解我们如何设计 PC 板散热系统。

    下面显示的顶层金属(橙色图像)显示了具有 8个过孔的 U1顶部金属 PowerPADTm。 这8个过孔向下连接到 V-层、后者是一个扩展的铜平面(棕色图像)。  PowerPADTm需要连接至 V-,而不是接地,除非 OPA462由单个 V+电源供电,在这种情况下 V-和接地将连接在一起。

    PG 上的 OPA462引脚功能表。 数据表的第2条规定:" PowerPAD 从内部连接到 V–。 必须将 PowerPAD 焊接到连接到 V–的印刷电路板(PCB)上、即使应用功耗较低。" 如果 PowerPADTm未根据需要进行焊接,则仅由于静态功耗,OPA462就会变得很热。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美! :-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢大家分享评估板的 PCB 布局、其中显示了使用8个通孔将散热焊盘连接到铜平面。 8个过孔未显示在 《OPA462EVM 用户指南》的 PCB 布局中。 我在用户指南中提交了一份文档反馈以更新 PCB 布局。

    感谢您的支持。

    此致、

    Danilo