This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA302-Q1:关断时的偏置电流 Ib

Guru**** 2868440 points

Other Parts Discussed in Thread: INA302-Q1, INA302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/958206/ina302-q1-bias-current-ib-at-shutdown

器件型号:INA302-Q1
主题中讨论的其他器件: INA302

大家好、

我计划使用该器件来监控汽车 ECU 的 VBAT 电流。

为了最大限度地减小系统待机电流、我计划在待机条件下停止为 INA302-Q1提供 VS。

如果对 IN+/IN-施加 VS=0V 和12V (VBAT)电压、IB (输入偏置电流)是否从 VBAT 汲取?

或者、如果 VS=0V、IN+/IN-将处于高阻态?

请告知此器件在 Vs=0V 和 IN+/IN-=12V 时的全部电流消耗量。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinji、

    根据数据表的图18、对于12V 的共模、您可能会期望大约50uA 的电流灌入 INA302。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    这意味着50uA/输入吗?

    如果 IN+和 IN-连接到 VBAT (12V)、则总偏置电流将为100uA?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinji、

    正确的是、每个输入为50µA μ A、总共为100µA μ A。