This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA117:200V 共模

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/959177/ina117-200v-common-mode

器件型号:INA117

大家好、

我们的客户想问、具有15V 电源轨的200V 共模电压如何随以下电路中输入端的电阻器而降低:

如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    不建议向 INA117的输入添加如此高的电阻、因为这将彻底破坏其出色的共模抑制。 请阅读数据表:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Kai 所说的、这些大型外部电阻器将完全降低 INA117的性能。  因此、只需使用1%的电阻器构建分立式差分放大器可能会更好。  查看我们的全新 INA TI 高精度实验室视频、以帮助指导您了解差动放大器。    

    您实际上并不是以一种令人闪耀的方式使用 INA117。  高共模差分放大器用于测量叠加在高共模电压之上的相对较小的电压。  在这里、您似乎正在测量相对于接地的总线电压。

    如果您要使用 INA117以实现其高 CMR 性能(输入端无电阻器)、请查看 应用手册以获取有关如何扩大其差分范围的指导。