请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA233 你(们)好。
以下是三个问题、请向您咨询。
1:如果客户未在 μ±中连接、仅连接 Vbus。 INA233是否会仅报告 Vbus 的电压? 客户只想获取 Vbus 报告。 在方框图中、电压和电流的报告是独立的。
如果霍尔 Rout 为5欧姆、则带宽频率为250k。 INA233内部 ADC 的采样率是多少?
在下图中、客户是否可以在霍尔和 INA233?之间的 Vbus 侧使用消减电路