This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:输入电压反向测试导致元件损坏

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/964162/ina213-input-voltage-reverse-testing-causing-component-damage

器件型号:INA213

大家好、

我的产品适用于汽车、工作电压范围为11.5V 至16V。  

当我们在10us 内测试反向输入电压(-13.5V 至14V)时、由于 我们从 INA213输出 +VIN1_DIO_ADC 读取 MCU ADC、INA213输出运行不正常

我看到该规格如下所示。

 

我想知道它造成损害的原因是什么?

e2e.ti.com/.../INA213.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    输入电压(绝对值!) 不能超过-0.3V。 因此、相对于允许的最大共模输入电压范围、您超出了绝对最大额定值。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smith、您好!

    如果电压为 VCM、我同意 Kai 的观点。 (电压共模) 如果电压是差分电压、则情况并非如此。   

    VCM 不应低于 GND、而低于 GND 的电压要低多少取决于所使用的 INA213版本。

    只要共模电压不低于 GND、差分电压就可以低于0V。  因此、Vin+或 VIN-都不应低于 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai

    还有一个问题、在造成损坏后、我们尝试先调试并更改10欧姆电阻、最后正常返回函数。 您是否考虑导致10欧姆电阻损坏的原因和路径?

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    超出允许的共模输入电压范围会导致短暂的高输入电流尖峰、INA213很高兴地能够承受该尖峰、但不会承受10R 滤波电阻。 由于输入电流尖峰超过允许的5mA (否则10R 电阻器不会损坏),INA213很可能会受到预损坏,应该更换一个新的电阻器:-)

    Kai