This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:是否有最小短路电流限制估算?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1656, BUF634A, BUF634, OPA2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/959097/buf634a-any-estimate-of-minimum-short-circuit-current-limit

器件型号:BUF634A
主题中讨论的其他器件:OPA1656BUF634OPA2810

使用 OPA1656 PDS 中显示的该复合电路。 如果您在曲线中解析增益为2的5Vpp 输入、即+/-5V 输出进入16欧姆的最小负载。 当然、哪种情况下需要+/-5V/16ohm = 313mA (反馈路径中1k Ω 负载的电流还需要更多。  

THD 非常好、因此很明显、即使在+/-250mA 的典型连续输出电流规格下、这也能正常工作。 这并不是不合理的、因为峰值输出电流始终大于连续-然而、这种类型的未定义区域可能会进入短路电流非线性-该规格。 显示了典型值和最大值、但这些峰值电流设计可能需要最小值吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我在此无法提供具体数字、但以下曲线可能有助于提供更多见解:

    1。  

    您提供的应用曲线是在没有 BUF634A PowerPAD 封装的情况下获取的、因为该图的时间戳是2019年。

    2.  

    BUF634A 数据表中的图9-8似乎显示了与您在16欧姆负载和20kHz 信号下提供的图类似的失真结果。 对于16欧姆曲线、失真会提高或保持不变、直到约10Vpp 或+/- 313mA。 对于32欧姆负载、这似乎出现在18.5Vpp 至19Vpp 左右或+/- 290mA 至300mA 左右的地方。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hasan、  

    有趣的是、短 ckt 电流不会通过该功率调优功能真正降低太多- BW 确实会大幅降低、 我真的不认为 BUF634A 应该像 OPA1656应用显示的那样在环路内部使用、除非是全功率-旧的 BUF634模型具有功率调节功能、并且相位以更低的静态电流大幅回拉、 由于新的 BUF634A 模型无论如何都不支持该特性、因此无法在仿真中测试该特性的环路相位裕度。 在 OPA1656复合示例中、我会将该偏置调整引脚短接至负电源。  

    顺便提一下、我要查看的两个复合材料-没有添加补偿、并且使用2020 BUF634A 模型、闭环增益为+2

    OPA2810的相位裕度为35deg -主要是因为 LG 交叉频率约为29Mhz

    OPA1656的相位裕度为65deg -主要是因为 AOL 中的相位超前、而 xover 更存在于9Mhz 区域中(xover 和 BUF634A 速度之间的扩展较大、这意味着 xover 处增加的相移更小)。  

    在生产中、如果您想真正将+/-5V 输入驱动至16 Ω、则需要一些最小的短路电流、但当前未提供。 正如您提供的图所示、一定要尝试使用散热焊盘将 Tj 保持在较低的水平。