This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2721:您是否具有10V Vdd 时的最大额定电流?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/963638/tlv2721-do-you-have-a-maximum-current-rating-at-10v-vdd

器件型号:TLV2721
主题中讨论的其他器件:TLV9101

大家好、团队、

客户想知道10V VDD 时的最大电源电流。
我知道电压为3V 和5V 时的值为200uA、电压为10V 时的值是否相同?

如果您无法公开分享、请直接与我联系。

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    您是否见过数据表的图32?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    图32显示了典型值、但客户希望知道最大值。
    10V 时的最大电流是否与200uA 几乎相同?

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo-San、

    如果器件电压为5V 时接近200uA、则我会期望更高的斜率、但在电压为10V 时仍小于300uA。  但是、没有实际的最大限制  

    推荐的替代 TLV9101的最大电流值为160uA。