This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2426:输出电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2426, TL081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/963578/tle2426-output-voltage

器件型号:TLE2426
主题中讨论的其他器件: TL081

你(们)好

我对 TLE2426IDR 有简短的问题。 我们将此虚拟接地用于互阻抗放大器、因此我们不必使用轨到轨电源。

问题是 当 VCC 或接地发生变化(由于电路板上的高负载)时、TLE2426输出也会发生变化、这也会导致 放大器输出发生变化。

我附加了下图、以查看每次 VGND 电压变化时放大器输出会发生什么情况。 如果 PCB 中的任何高负载打开、例如加热器、则会发生这种情况。

我想知道、VGND 输出是否可以保持稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    TL081无法在3.3V 单电源电压下运行。

    您有什么传感器? 您能更详细地介绍一下您的应用吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    很抱歉、图表中的运算放大器不是我正在使用的器件型号(MCP6V02-E/SN)。  

    我们使用的传感器是氧传感器、其额定电流为1nA - 100uA。

    如前所述、我们使用 TLE2426作为虚拟接地、但问题是当大负载导通时、TLE2426 Vout 移位。 (负载的电压可能与 TLE2426的 VIN 不同)。

    我在 PCB 上使用15V VIN、并将电压降低 至所需的跨阻放大器电压。 我的所有负载都连接到12V 电源。  

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    您的12V 开关电源中的%load_regulation 是什么?  

    我想知道、当加热器打开时、12V 电源会显著下降、并会中断运行 TLE2426 的5V 开关稳压器。  

    5V 和12V 开关电源是否由同一 SW 电源生成? TLE2426的输入电压额定值介于4V 至40V 之间。 我想知道当加热器打开时、5V 电源是否下降到低于4V。 如果是这种情况、请将 TLE2426运算放大器连接到15V 电源轨。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用 LM34936RHFR 作为 我的12v 稳压器、当最大负载为3A 时、它仅会下降500mV。  

    我的问题甚至是当我的电源上有500mA 的负载时、由于分压器、12v 电源中的5mV 变化会导致 TLE2426上的变化。

    主电源连接到12V 稳压器、然后12V 输出连接到5V 稳压器。

    我已检查输出是否未降至4V 以下。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    TLE2426基本上是一个精密电阻分压器、后跟一个精密运算放大器。 如果 施加到 TLE2426 VI 输入引脚或  公共引脚的电压发生变化、则会改变输入分压器的输出电压以及施加到精密运算放大器的电源电压。 因此、TLE2426输出将反映 Vi 或 common 中的变化。

    我在 TINA 中设置 TLE2426模型、并尝试将一个电容器从 VI 引脚接地 、然后将一个电容器分别连接到 VI 和公共引脚。 单电容器显示较长的响应时间、而双电容器遵循电源干扰。 我看不到任何方法可以防止 TLE2426设计出现这种情况。

    e2e.ti.com/.../TLE2426_5F00_SplitCaps_5F00_02.TSC

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    再次感谢您的快速回复。 您通过仿真回答了我的问题、但如何将 VIN 旁路电容器连接到引脚8而不是接地。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    TLE2426"降噪"或旁路电容器的常见连接方式是从"IN"引脚接地。 但是、使用该连接会导致较长的 RC 时间常数、该时间常数会在"OUT"电压达到满电平时延迟。 将 一个电容器从正电源线连接到"in"、将另一个电容器从"in"连接到"common" 可消除 RC 时间常数、这可能是可取的。 这些差异 可以在我之前的响应中提供的 TINA 图中看到。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程