This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221EVM:INA3221EVM

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/958673/ina3221evm-ina3221evm

器件型号:INA3221EVM
主题中讨论的其他器件:INA3221

你好

我刚刚安装了 GUI、我们购买了评估板、只是想知道我们如何从 GUI 对负载进行电流测量?

此致

Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    您可以按照 《INA3221EVM 用户指南》、尤其是第5.2节中的说明从器件中读取数据。

    与 INA3221建立通信后、可从分流电压导出负载电流:I_LOAD =Vshunt/Rshunt。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Guang

    Rshunt 的值是多少、我们是否需要在电路板外部提供分流电阻器?

    此致

    Akash Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    EVM 中不包含 Rshunt。 但是、EVM 提供的连接器可用于连接电阻器或直接使用电压源进行测试。 这些是沿边沿找到的端子块。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Guang

    我们希望测试电路板是否满足电流要求、如下所示、因此我们需要在 IN+和 IN-之间放置一个外部分流电阻器、或者我们可以直接将其提供给白蚁块。

    如果我们将其直接提供给端子块、那么我们如何计算电流?

    此致

    Akash Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    可包括 Rshunt、如下所示:

    EVM 主要用于电压输入的基本功能评估。 当配置分流电阻器时、它不会非常精确、尤其是在分流电阻器较小的情况下。

    为了充分利用 INA3221并进行精确测量、应按照数据表中的布局建议制作客户 PCB。

    此致、Guang