This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:使用 OPA855确保第二级放大器的稳定性

Guru**** 2994900 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/963878/opa855-assuring-stability-in-a-second-stage-amp-using-opa855

器件型号:OPA855

尊敬的 Michael:

感谢您对先前主题的澄清。 我们有这个具有 OPA855的第二级加法放大器、它应该在9V/V 增益下保持稳定。

第一级与 OPA855数据表中的反相配置(增益=–7V/V)等效。 是否有任何方法可确保两级的稳定性?

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在较高频率下、您可能需要在反相节点上使用一个13pf 电容接地、从而使 NG 在2.2pF 反馈 C 下形成7个形状、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Michael。

    我们是否还需要在第一级使用一些电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不记得第一阶段、您可以再发送一次吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 在这里。

    输出将进入第二级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法判断您的电源电压是多少、但该第一级看起来是合理的、  

    作为双极输入、R2 = 453欧姆时、可以提高直流输出误差。输入 HP 滤波器大约为245kHz、因此假设您的信号仅高于该值、则使用并联电容器100kHz 或3.6nF 来降低 V+偏置 R 的噪声。 是的、由于交流耦合直流精度并不重要、因此这只是一个选项。 这是第一级响应-相当好、略高于1GHz。  

    观察输出点噪声、看起来稳定、  

    然后、在反相节点接地端具有和不具有13pF 的求和级-如果没有、则不会产生足够的峰值振荡、但13pF 似乎有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清、Michael!

    我使用我们在第一级使用的光传感器的典型脉冲进行了仿真、并且使用您建议的电路进行了一些下冲。 是否有办法克服这一问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要使用功能区中的小回形针来插入图、文件等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您看到的衰减只是阻断电容器提供的交流耦合效应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 是否有办法避免这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bonifacio、

    您说脉冲来自光电传感器。 第一阶段是否用作 TIA?

    您能否展示第一阶段的完整原理图、包括光电传感器?

    您在第二阶段进行了什么求和? 8个照片传感器的信号?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Michael。 现在、我成功地对脉冲进行了正确仿真。 它工作正常、我可以从这里继续。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    该原理图不是 TIA。 n´t,我不能n´t 光传感器,因为我没有模型。 我只是仿真来自源的脉冲。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、很有趣、