This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:~550kHz 噪声

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224, ISO224EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/958086/iso224-550khz-noise

器件型号:ISO224

您好!

原理图。  我注意到 ISO224输出端有300mVpp 550kHz (失真)。  我怀疑我的布局不够好、我只是注意到内部调制器频率(500MHz)的拍频、但不确定。  您以前看过吗?

谢谢、

Erik

 e2e.ti.com/.../main.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    ISO224输出端的一些高频噪声是完全正常的。 这就是数据表图48建议在 ISO224输出端进行低通滤波的原因。 ISO224EVM 还包含一个低通滤波器:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    这是 IC 的已知行为、被视为正常行为。 正如 Kai 所说的、输出的滤波应该能够消除振荡。  

    谢谢 Kai!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我在数据表中没有看到任何关于这一点的信息。  其载波频率为480MHz、因此我假设放大器的带宽将滤除该高频。  不知道550kHz 时为什么会有300mVpp。  

    数据表指定了带宽为100kHz 时、360uV-RMS 下的噪声。  如果我将极点置于100kHz、我不确定300mVpp (~100mV-RMS)是否会降至360uV-RMS、对吧?  即使我假设550kHz 比100kHz 高十倍、20dB (10x)的噪声降低也只会使我达到10mV-RMS、比数据表指定的值高27倍。

    因此、我仍然不确定这里发生了什么、似乎如果这种噪声是预期的、它应该小得多。  除非此处存在非线性关系、其中100kHz 极点将显著降低简单单极点系统之外的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    该 EVM 提供约50kHz 的低通滤波转角频率。 只需尝试一下,看看会发生什么情况:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    由于该频率的产生原因是我们无法公开共享的内部器件结构、因此数据表中未提及该频率。 此外、它超出了放大器本身的带宽、我们建议对数据表中的输出进行滤波、这通常可以解决此问题。 300mVpp 的幅度确实很高、也许这是您在 OP 中提到的布局问题。

    您要测量的输入信号的频率是多少?

    您能否尝试更换0欧姆电阻器来过滤单端输出?

    您能否添加电容器来过滤差分到单端的转换?  

    您能否分享您的布局以供审核?