This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2365-Q1:Vs=5.5V 时的可靠性

Guru**** 2925500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2365-Q1, LMH6619-Q1, OPA2365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/958848/opa2365-q1-reliability-with-vs-5-5v

器件型号:OPA2365-Q1
主题中讨论的其他器件: LMH6619-Q1OPA2365

大家好、

 OPA2365-Q1数据表将 Vs=5.5V 列为某些电气规格的测试条件。 但是、5.5V 是器件的最大建议电压和绝对最大值。 5.5V 标称电源运行是否可接受? 或者、是否应该降低它以确保电源直流设定点不准确以及任何潜在瞬变都保持在此电压以下?

此外、使用5.5V 电源运行会对可靠性产生什么影响?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上存在5.5V 限值、以允许使用容差宽松的标称5V 电源;5.5V 是5V±10%电源的最坏情况。

    在绝对最大额定值为5.5V 的情况下、5.501V 的电压理论上可能会使器件烧断。 您能否保证您的电源永远不会这么高?

     AHC 逻辑系列设计人员指南 指出:

    必须避免输入电压大于7V、以免损坏输入级的栅极氧化物。 这种损坏不一定是永久性的、但会对电路的预期寿命产生不利影响。 AHC 器件的栅极氧化层 Å 仅200 μ m。 7V 的输入电压对应于栅极氧化层上350kV/cm 的场强。 虽然只在输入电压高于10V 时才会发生氧化物击穿、但电子以大于350kV/cm 的场强越来越多地进入栅极氧化物、从而影响晶体管的特性并导致故障。

    我不知道 OPA2365-Q1的栅极氧化层厚度是多少。 无论如何、对于运算放大器、这种下降肯定会影响模拟特性。

    如果您实际需要高于5V 的电压、则应使用另一个运算放大器、如 LMH6619-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    如果您可以看到电源电压从未升至5.5V 以上、甚至不是很短的时间、那么您可以为 OPA2365提供5.500V 的电压。 但通常、您需要为有限的输入纹波抑制、输出调节尖峰、电压调节的制造容差等留出一定的余量 然后、您应该使用一个标准电压稳压器来提供+/-5%容限5.0V 电源电压。

    Kai