This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2272A:放大器论坛

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/958271/tlc2272a-amplifiers-forum

器件型号:TLC2272A

您好!

在所附的原理图上:

+3V3 = 3V30

-3V3 =-2V72 (小于预期)未加载运算放大器(我切断了用红色叉号表示的导线)

当输入为0..2.5V 时、输出(引脚7)获得相同的值(差值 大约为几个 UV、好的、它是偏移)

但当输入= 2.750V 时 、输出(引脚7)为2.80V (50mV 的更大值)

我无法解释! 需要一些帮助(可能是我看不到什么)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonjour Bernard、

    您的输入电压过高、您超出了共模输入电压范围。 您的输入电压应与正电源电压保持1V (更好的1.5V)的距离。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、感谢您解决这个问题。