This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217:预期-3dB 带宽未得到。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3217, THS3215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/958004/ths3217-expected--3db-bandwidth-is-not-getting

器件型号:THS3217
主题中讨论的其他器件: THS3215

大家好、

我们使用 THS3217器件设计了 DAC 电路。 我们的设计要求如下、

  • 带宽(-3dB)、至少10MHz
  • 支持+-5V 的输出范围
  • 输出驱动电流>= 25mA
  • 平坦度>小于0.5dB

但根据以下仿真模型、我们获得了非常大的-3dB 增益/频率带宽(836Mhz)、并且 带宽平坦度超过2dB。

您能否建议如何调整输出-3dB 带宽并 提高带宽平坦度。

我们有的  

e2e.ti.com/.../DAC_5F00_THS3217.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pradeep、  

    感谢您提供 TINA 文件- THS3217正常工作、

    您不会显示超过200欧姆串联输出的负载、这可能是应该的

    2.您不需要次级输入上的3V 中心抽头-平衡-非平衡变压器将阻止 DAC 上的 VCM、并将中心抽头的工作效果更好-考虑到输入 D2S 级的良好 CMRR、您还可以使用该器件。  

    如果您需要较低的速度、  

    为什么不使用引脚兼容的低功耗 THS3215

    增加输出 OPS 反馈 R 将直接以噪声为代价进行带限、下面是一个示例、转到具有1k Ω 射频的 THS3215、添加200 Ω 负载可提供低得多的280MHz 带宽。 如果您需要低得多的功率、可能可以使用从 D2S 输出到外部 OPS 输入的无源 RLC 滤波器、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    我同意 Michael 的意见、该模型在您提供的仿真中工作正常。  

    • 既然您提到了25mA 输出驱动、那么我假设您包含的200 Ω 串联电阻实际上是您的负载吗? 如果是这种情况、图40和 silms 都表示您需要至少+/- 6.8V 的电源。  
    • 如果您不打算使用引脚 VO1、数据表建议使用200 Ω 负载。 "VO1引脚上的较轻 Ω(与仅用于描述 D2S 特性的100 μ s 相对)会导致频率响应峰值增加。 较重的负载会降低 D2S 失真性能。"
    • 我包括了图100的仿真、它在 D2S 和 OPS 级之间使用55MHz RLC 滤波器。

    e2e.ti.com/.../DAC_5F00_THS3217_5F00_Fig100.TSC

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hasan、

    感谢您的反馈。

    有一点、我们的原理图已经定稿、我们现在无法添加任何额外的组件。 只有我们可以在现有设计中更改的值。

    请告诉我们如何通过更改组件值/外部 LC 滤波器来实现25mA 输出电流和5Vpp 以及有限带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    1.要在没有滤波的情况下获得更低的反馈、请查看 Michael 关于增加增益电阻器的建议。

    2.对于25mA 输出驱动能力,您至少需要将电源增加到+/- 6.8V。 我建议提高电压以提供更多的余量。

    最棒的

    Hasan Babiker