This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA828:如何以40uA 的分辨率测量/感应+/-5A 的电流

Guru**** 2927940 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228-Q1, INA229-Q1, INA229, ADS8699, INA190, INA214, INA828, INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/960888/ina828-how-to-measure-sense-currents-of--5a-with-40ua-resolution

器件型号:INA828
主题中讨论的其他器件:INA228-Q1INA229-Q1INA229ADS8699INA190INA214INA826

HY ALL、

我需要通过18位 ADC 测量/检测高达+/-5A 的电流。
(1LSB 是 APP。 40uA)
该电路将进行出厂校准、以数字方式消除任何偏移和增益误差、但在运行期间更改增益设置不是一个选项。

我可以随意使用高侧或低侧感应、并提供双极电源。

为了降低功率耗散、我想到了一个10m Ω 的感应电阻器。

但使用10m Ω 电阻器测量40uA 会导致检测电阻器两端的电压为400nV。 这对我来说听起来很有挑战性。 :-)

您为此工作建议使用哪种放大器?

此致、Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niels、

    我会进行低侧测量。 这将消除几乎所有的共模电压问题。 低欧姆源电阻(10mR 分流器)允许使用斩波稳定型运算放大器。 以下是一些不错的选项:

    您的信号带宽是多少?

    您可以增大分流电阻吗? 这将在这里非常有帮助:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niels、

    如果您可以使用数字输出电流传感器、则可能需要查看 INA228-Q1 (I2C)或 INA229-Q1 (SPI)、这可能非常适合您的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    增大分流电阻会增加分流电阻器的功率损耗和热漂移。 这就是我选择10m Ω 的原因。
    对于100m Ω、功率损耗为2.5W、仅适用于电流测量。 这实在太多了。
    也许我可以将感应电阻器增加到20m Ω、您认为这会有所帮助吗?

    我的信号带宽高达20kHz。

    此致、Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitch、

    INA229是一款非常有趣的器件、但目前不可用。
    您是否有关于此设备可用性的更多信息?

    根据数据表、INA229可以以20ksps 的速率运行、但这会将 ENOB 降至9.9。
    对于20位 ADC 来说、这并没有太大的影响。 ;-)
    (我知道 ENOB 值包括放大器噪声。)

    我正在寻找一个在应用中采样的解决方案。 100ksps。 (实际思路是使用 ADS8699进行模数转换。)
    20ksps 可能足够了、必须与我的客户核实。 但在20ksps 时、ENOB 应优于9.9。

    此致、Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niels、

    我已向您发送了一个朋友请求、以便我可以向您发送私人消息、讨论 INA229的可用性。 请告诉我20KSPS 最终是否足以满足您的客户需求。 我们确实有一些器件、可根据需要加快采样速度、但这些器件可能是您正在寻找的器件、也可能不是您想要的器件。  您更喜欢数字或模拟输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niels、

    另一种选择是使用 INA190 (模拟输出)并使用您自己的 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niels、

    分流器的每次增加都有助于:-)

    您是否可以具有多个电流测量范围和多个分流器?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    应避免在测量范围之间切换。

    如果可以在不增加成本的情况下实现这一点、则可以选择这种方法。
    (由于数字接口必须跨越隔离、数字信号的数量也会影响总体成本。)

    也许我可以将分流电阻器增加到40mR。  但这会将功率损耗增加到1瓦、仅用于测量电流。 很多、不是吗?

    Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niels、

    另一个侧注是、在20KSPS 时、您提到的 INA229的 ENOB 是使用±40.96mV 范围时的情况。  如果使用±163.84mV 范围、则得到12.8 (转换时间最快、没有平均值计算)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niels、

    1W 的热耗散是否大、取决于应用。 但对于分流器而言、1W 并不是很常见的。

    您需要的精度是多少? 40µA?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niels、

    你回答已经有一段时间了、所以我想你已经知道了最适合你的东西。 我将此主题标记为已解决、如果您仍需要帮助、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的要求是使用感应+/-5A 的电流范围

    • 分辨率为100uA
    • +/-1mA 精度

    具有100 UA 分辨率的+/-5A 需要具有16位以上的 ADC。
    对于精度、14个"无噪声"位就足够了。

    我打算将 ADS8699用作 ADC。 它具有18位分辨率。 此外、SINAD 和直方图表示可以满足我的精度要求。
    由于其100ksps、我可以进行一些平均值计算以进一步降低噪声。
    (此外、我已经使用它来测量同一电路板上高达10V 的电压。)

    由于它具有"事实上的"单端双极模拟输入、我想使用仪表放大器进行电流到电压的转换。
    可提供+12V 和-12V (以及5V)电源。

    对于电流到电压的转换、我考虑使用 INA214。
    想法是从我的+/-12V 电源为 INA214供电、并将 REF 引脚连接到与 ADS8699的 IN-相同的接地端。

    另一个想法是使用 INA828、INA826或类似仪表放大器。

    您是否同意 INA214是更好的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niels、

    INA190 (以及我们的所有 CSA)可与单端 ADC 配合使用、因此这可能仍然是您的最佳选择。

    至于 INA214想法:是的、您可以使用-12V 和+12V 电源为其加电、并将 REF 引脚设置为 ADC 的 GND。 请注意、在此配置中、您需要确保 INA 的输出不低于 REF (0V)(包括器件的加电排序期间)、因为这将是 ADC 的负电压输入。 我们过去看到客户在这方面遇到过问题。  一种方法是使用具有使能引脚的器件(例如 INA190)、并仅在 ADC 运行且输入在 INA 上稳定后将其打开。

    您是否具体需要接地端的-12V 电源?  您的 VCM 要求是什么?  VCM 是否低于0V?

    我们有一个有关电流感应放大器的视频系列、您可能会发现它很有趣。  可在以下网址找到这些文件 :https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是有关此主题的另一个主题、称为"使用超低值分流电阻器进行 uA 电流感应"。 https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/963406