This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300:差分输入电压

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA302, INA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/957970/ina300-differential-input-voltage

器件型号:INA300
主题中讨论的其他器件:INA302
我正在考虑使用 INA 300  
 
我要使用它的目的是在 MOSFET 漏极/源极上进行感应、以检测它是否已达到饱和或过载状态。 250mV 检测限值非常符合我的要求。 很明显、MOSFET 与电阻器的不同之处在于它可能会关闭、这正是我的问题所在。
 
无论如何、数据表中有一个点。
 
在绝对最大额定值中、它具有:
 
 
因此、当 MOSFET 关断时、我不会损坏、因为 VDS 永远不会超过40V、我们的最大电压仅为29V 目前为止还不错 但是,注1指出,我不能指望它在这些限制下运行。  
 
那么、在电气特性方面。
 
 
 
我们的电源电压范围约为20V 至29V、因此满足 VCM 要求。 但是、差分输入电压是一个问题。 现在、我希望写入器旨在指示器件只能在0和250mV 之间设置阈值。 很明显、如果阈值为250mV、那么我们必须确保器件在差分输入电压 超过 250mV 时正常工作、否则器件没有意义、否则输入为275mV 或仅10%过载情况时如何发出警报信号? 但是、根据定义、TI 已声明它们甚至不意味着它将起作用(再次参阅上面的注1)。
 
那么、您能否验证具有29V 差分输入电压是否可接受、并且不会导致器件出现错误行为?
非常感谢  
CALLEX
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CALLEX、

    我可以在一个器件上查看这一点、但问题也将是计时以及从将发生的饱和状态中恢复。  今天或明天我将获得实验室访问权限。  您能告诉我预期的压摆率是多少。  如果您不知道、我最终将仅使用发生器的限制、我可以获得0至29V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CALLEX、

    因此、将输入电压设置为29V 不会产生问题、但当 MOSFET 未激活时、INA300将显示和警报功能。  以下是输入从0V 变为29V 的条件。  请记住、低侧不准确、可以轻松跳闸。  和 EVM。  通道2是输入、通道3是警报引脚。  如果布局中有任何电容耦合元件、则转换过程会非常大、因此您可以向差分输入反馈一些噪声、并使输入看到噪声、从而导致输出发生抖动。  因此、我不建议为此使用锁存模式。  此外、如果您尝试获取过流警报、则无法执行此操作、因为您无法区分 FET 关闭到过流情况。  如果您需要该功能、我们在 INA302中提供了一个双比较器模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Javier、

    这回答了我的问题。 它将在我们的系统中运行。  

    警报功能将反馈到另一个器件中、以在不同条件下调节其行为、预计关闭 MOSFET 并激活警报。 延迟看起来仅为100us 左右、在我们的应用中、这可以忽略不计。 至于抖动、RC 时间常数将防止任何不稳定行为。

    此致、

    Nick