This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564-Q1:超出电流限制时的 IFlag 输出

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE032, OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/963820/opa564-q1-iflag-output-when-exceeding-current-limit

器件型号:OPA564-Q1
主题中讨论的其他器件:AFE032、 OPA564

您好!

Iflag 引脚上的"高电平"表示电流限制何时超过电流限制。 过流事件和 Iflag 引脚的高电平信号之间的延迟是多少?

非常感谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xaver、

    Thomas 已经研究了另一位客户的问题、下面是他要说的。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/914239/3410932?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=opa564%2520iflag#3410932

    我查看了 AFE032数据表、以下是它在 IFLAG 时序中的描述。标志状态进入电流限制模式。 AFE032在内部使用相同的 PA。

    DAC_CLK 频率范围介于5-40MHz 之间。 根据 AFE032、IFLAG 过流标志中断被置为大约410usec 至3.3msec 有效。 与 OPA564设计相比、AFE032具有更多的数字块。 这是供参考的另一个计时延迟参考数据。   

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond