This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37A75:TRF37A75交叉参考

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37A75, TRF37D73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/963634/trf37a75-trf37a75-cross-reference

器件型号:TRF37A75
主题中讨论的其他器件: TRF37D73

大家好、

我想提出 TRF37A75而不是 ADL5545。 当我检查交叉参考工具时、可以看到 TRF37D73、但我认为 TRF37A75也是一个解决方案。 可以检查一下吗?

此外、我们是否有任何解决方案可替代 ADL5611?

我没有足够的信息来说明客户在这些 ADI 部件中需要满足哪些要求、但我想 TRF37A75是一个在较高层面上提出建议的合适解决方案。 您能就此提供建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    是的、可以使用 TRF37A75、但其增益远低于 ADL5545和 TRF37D73。

    TRF37XXX 中也有最合适的器件、可替代 ADL5611。 如果主要优先级是具有相同的增益和频率范围、则 TRF37D73在这些器件中具有最高的增益。

    最棒的

    Hasan Babiker