This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA462:E/D 引脚断开

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/963317/opa462-e-d-pin-open

器件型号:OPA462

您好!

您能否告诉我、E/D 引脚仍处于打开状态?

如果没有、请告诉我正确的连接。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    第7.3.4节 OPA462数据表中的"启用和禁用"提供了应用 E/D 引脚的信息。 它表示您可以离开 E/D 引脚、输出将被启用。 但是、由于 E/D 引脚是一个非常高的阻抗引脚、因此建议在引脚与地之间添加一个诸如30pF 的小电容器。 这有助于防止引脚在相邻走线上的快速脉冲与其耦合时改变状态。 第7.3.4节和图60为您提供了 E/D 引脚的替代连接信息。

    确保将 OPA462封装下方的 PowerPAD 焊接到连接到 V-(-75V)电源电位的 PC 板焊盘上。 数据表在第28页的第10.1.2节 PowerPADTm集成电路封装布局指南中讨论了连接。 这有时会被忽视、可能会导致意外问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    当 E/D com 连接至-75V 时、您建议使用哪种连接?

    30pF@E/D 至 GND 或30pF@E/D 至-75V?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    第7.3.4节规定:"一种保守的方法是通过30pF 电容器将 E/D 连接到低阻抗源。" 图60原理图显示了直接接地的电容器。 V-电源也应该工作、因为电源旁路电容器被接地。 不过、为了简单起见、我将其接地。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程