This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:-18V 至-12V 电压基准

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/963474/tl072--18v-to--12v-voltage-reference

器件型号:TL072

大家好、

 这里是通过 TL072实现-18V DC 到-12V DC 的电路、负载大约为10mA。 输入和 V-连接至-18V、VDD 连接至 GND。

 2.您能帮我仔细检查原理图、看看电路是否有任何改进。

此致

黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wesley、您好!

    您的输入处于正确的共模范围内。  输出应能够在该电压下提供如此大的电流。  最后、您的电源电压在数据表规格内。  我看不到任何需要立即修复的问题。

    如果您有任何疑虑或其他标准、请告诉我、我可以尝试提供帮助。

    此致、
    Daniel