This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有极低值分流电阻器的 UA 电流感应。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2652A, INA229-Q1, INA190, INA290, INA228, INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/963406/ua-current-sensing-with-very-low-value-shunt-resistor

主题中讨论的其他器件:TLC2652AINA229-Q1INA190INA290INA228INA229

您好!

我正在寻找精确测量 uA 电流的解决方案。 遗憾的是、分流电阻器的值不应超过0.1欧姆。  最好是高侧测量。 您能否告知是否有适合此用途的电流感应放大器?  

谢谢、

Gabor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 µA×0.1 μ F =Ω µV μ F

    INA229-Q1或 TLC2652A 的 µV 输入失调电压为1 μ V。

    是否确实需要将负载电压保持在这么低的水平? 是否可以切换分流电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、需要使用如此低的负载电压。 安培区域可能会出现尖峰。  

    只有无缝切换才能实现。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

    请查看 INA190或 INA229/INA228。  它们都具有低 IB。  INA290具有更高的 IB、这将大于您尝试测量的信号。  您肯定需要在该低电流下校准失调电压。  我会使用 INA190并将基准置于接地上方、这样您就不会看到摆幅过低的任何问题、并且可以在0uA 进行校准。  校准条件需要确认没有产生电流、泄漏或差分电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Javier、

    我已经在尝试 INA 190、但我家中只有190A3、因此需要进一步放大。  

    您是否还认为"级联"2个 CSA 是可行的? 一个用于 uA 范围、另一个用于更高电流、使用相同的分流器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

    您可以级联、但向我展示您计划如何连接它。  其他选项是将两个具有不同增益的 INA190器件连接到同一个 Rshunt。  请参阅数据表中的图38。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我想在级联中写入并行代码。 正如您所建议的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

    我忘记了在每个 INA190器件的输入端添加一个尽可能靠近 INA190的电容器。  我建议使用100pF 至10nF 的电容。  这将有助于两个 INA190器件之间的交互。