This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TLV9351:MC33071、MIC6211和 NCS20071器件的最佳交叉参考替代产品是什么? 首选 P2P (引脚对引脚)。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/958389/faq-tlv9351-what-is-the-best-cross-reference-replacement-for-mc33071-mic6211-and-ncs20071-devices-p2p-pin-to-pin-is-preferred

器件型号:TLV9351

大家好、团队、

我需要确定 MC33071、MIC6211和 NCS20071器件的替代运算放大器。 TI 的最佳 P2P (引脚对引脚)替代放大器是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiernan、

    您可以查看我们最新的高电压运算放大器 TLV9351、它是一款3.5MHz、单通道、40V 和低噪声放大器。 它具有成本优化功能,压摆率高达21V/us。

    下表显示了 MC33071、MIC6211、NCS20071和推荐器件之间的性能差异:

     

    谢谢、

    Tim Claycomb