This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TLV9151:TS921、TLV271和 AD8665器件的最佳交叉参考替代产品是什么? 首选 P2P

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV271, TLV9151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/958386/faq-tlv9151-what-are-the-best-cross-reference-replacement-for-the-ts921-tlv271-and-ad8665-devices-p2p-is-preferred

器件型号:TLV9151
主题中讨论的其他器件:TLV271

您好!

我需要确定 TS921、TLV271 和 AD8665器件的替代运算放大器。 TI 的最佳 P2P (引脚对引脚)替代放大器是什么?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    在本例中、您可以考虑使用 TLV9151、这是一款4.5MHz、16V、单通道、低输入失调电压和低噪声放大器。 它是 RRIO,如果需要,我们还可以在线提供双通道和四通道。

     下表显示了 TS921、TLV271、AD8665和推荐器件之间的性能差异。

    谢谢、

    Tim Claycomb