This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] OPA991:AD711、AD8627和 ADA4000-1器件的最佳交叉参考替代产品是什么? 首选 P2P

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/958381/faq-opa991-what-are-the-best-cross-reference-replacement-for-the-ad711-ad8627-and-ada4000-1-devices-p2p-is-preferred

器件型号:OPA991

您好!

我需要确定 ADI 的 AD711、AD8627和 ADA4000-1的替代运算放大器。 TI 的最佳 P2P (引脚对引脚)替代放大器是什么? OPA991是否最适合它?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    您可以查看我们最新的高电压运算放大器 OPA991、它是一款4.5MHz、单通道、低输入失调电压和低噪声放大器。 它是 RRIO,压摆率为21V/us。

     下表显示了 AD711、AD8627和 ADA4000-1以及推荐器件之间的性能差异。

    谢谢、

    Tim Claycomb