This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7709:我是否可以知道 LMP7709输出中的最大电容值是多少

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/958125/lmp7709-may-i-know-what-is-the-max-capacitor-value-in-the-lmp7709-output

器件型号:LMP7709.

你(们)好,先生

我是否可以知道 LMP7709输出中的最大电容值是多少、并且系统是稳定的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    没有简单的答案。 您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    正如启安指出,如果没有实际的原理图,很难回答这个问题。 有太多的变量会影响运算放大器的稳定性、尤其是在复杂负载下。 我们可以在稳定运算放大器电路方面做很多工作、但设计的电路必须放弃某些东西(例如、BW 是其中之一)。  

    我将介绍一个1uF 容性负载的基准示例。 如果您需要进一步的帮助、请向我们提供详细的设计/应用要求(或原理图)。   

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/LMP7709-BW-11202020.TSC

    最棒的

    Raymond