This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA378:用作基准缓冲器的电路和放大器

Guru**** 2987500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/963026/opa378-circuits-and-amplifier-as-a-reference-buffer

器件型号:OPA378
主题中讨论的其他器件:REF3125、 OPA625

大家好、

我的客户希望使用 参考 REF3125 来驱动0-5mA (PWM、4.8khz)、我们是否有一些 建议 电路和 放大  器来满足  这一要求? 如果 我们有仿真 结果、应该会更好。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您能提供更多详细信息吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您可以随时分享 您想要获得的详细信息。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    在一些 SAR ADC 演示设计上、有相当多的复合基准缓冲器电路工作已经进行了一段时间、 其中一种情况是、您的想法是使用前端放大器获得精度、并使用速度更高的器件支持采样电流进入 SAR 基准、从而实现更好的趋稳、  

    我认为这种情况出现在许多不同器件组合的参考设计 中-新的产品文件夹格式似乎没有像以前那样清楚地显示这些内容。 我想 OPA625也有许多这样的特性、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我的客户希望使用 参考 REF3125  来驱动0-5mA (PWM、4.8khz)。  

    这是您的设计要求吗?

    输入:2.5VDC、0-5mA 或0.125mW 作为输入功率

    输出:2.5Vp-p、4.8kHz 方波、您希望在4.8kHz 下具有多高的精度?  

    建议的方法、如果这是您的设计要求:  

    使用 TLC555 计时器生成4.8kHz PWM

    2.5V 基准电压与锯齿输入信号进行比较、并生成4.8kHz PWM

    如果您能够向我们提供设计要求、我们可以在 Tina 中提供仿真。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢你的帮助。 请检查  下面的系统。 客户使用 REF3125  来生成2.5V 基准。 然后使用  基准后面的16通道模拟开关(使用4.8KHZ PWM 来 控制 模拟开关的开/关。 因此 、模拟开关背后的波形是基于    模拟 开关 控制引脚的占空比为0V-2.5V PWM 波形。 然后使用 RC 滤波器 获取输出。 目前  、每个 通道的最大电流 为0.25mA。 因此、16 个通道的总电流为4mA。 如果 总共只有1-4个通道、它 不会产生 太大的影响。 但是、如果16个通道 一起打开、输出 电压 精度将 会更差。 根据电流条件、基准 拉电流似乎 不够。 我们可能需要  在此处添加一个额外的缓冲器。   您对缓冲 器解决方案有什么建议吗? 希望我们  也可以进行仿真。 非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    为什么不采用多个 REF3125、每个四个通道一个?

    此外、REF3125的输出去耦电容应适应 PWM 电路的需求。 为什么不向 REF3125添加合适的输出滤波器?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    根据您的图、多路复用器开关电路仅需约4mA 的电流即可运行。 REF3125应该有足够的电流来驱动这个应用(应该如数据表所示、拉/灌至少+/-10mA 输出电流。)。  

    正如 Kai 指出的、请先尝试以下电路、然后再考虑将运算放大器缓冲器用作 Vref 方法。 请使用低 ESR 10uF 陶瓷电容器、1206或0805类型。 如果您需要多个 REF3125 IC、它仍然是比使用单个运算放大器缓冲方法更好的选择。  

    BTW、如果您使用多个 REF3125 IC、每个2.5Vref 应以一个组的形式驱动多个输入通道。 您无法在 REF3125 IC 中并行输出、因为 Vref 输出将相互"对抗"。  请告诉我们模拟开关接地的阻抗。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/REF3125-12102020.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond