This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4990:OPA4990输出电容最大推荐值

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/958096/opa4990-opa4990-output-cap-max-recommend-value

器件型号:OPA4990

您好、支持团队  

由于噪声耦合、我的客户希望将输出电容增加到0.1uF、以滤除噪声、  

AC_L1和 AC_N1是50-60Hz 交流正弦波交流输入

申请内容如下、请告诉我如果增加上限和最大推荐值、会产生什么副作用  

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    将 CC34增加到100nF 将是非常糟糕的设计实践、根本没有帮助。 其结果是由于破坏了 OPA4990的相位裕度而导致不稳定增加。

    为什么不添加与 RC41并联的电容器?

    顺便说一下、CC38也很关键、因为它还会减小相位裕度。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    红色、

    我是否可以假设节点 AC_L1和 AC_N1之间存在大量串联电阻(由多个电阻器构成)以及实际的线路电压?

    引脚12不应直接接地。 为其提供10k 电阻器、或将其连接到引脚10并共用该电阻器。

    为了降低高频噪声、移除 CC38并将 CC39、CC42更改为5.6nF (BW 为1.35kHz)

    不要将电容直接添加到引脚8、而是添加串联 RC 滤波器。